请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2317 工具与软件:
您好、先生/女士:
CUR_L 和 CUR_H 的放大公式为什么(2317)? 
BR
sh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、先生/女士:
CUR_L 和 CUR_H 的放大公式为什么(2317)? 
BR
sh
您好 SH:
使用叠加然后分组(P-N)以包含所有 P 术语以获得答案。 P 是同相输入、N 是反相。
对于 DC、[CUR_L]= 2 *([CUR_IP]-[VCC_C/2])+[VCC_C/2]
对于 DC、[CUR_H]= 3.7 *([CUR_IP]-[VCC_C/2])+[VCC_C/2]
增益为1+[反馈电阻]/[ Vref 电阻]);输入和输出偏移为[VCC];其中 Vref Vref 为 VCC_C/2