Other Parts Discussed in Thread: LM117, LM117HVQML
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM117HVQML Thread 中讨论的其他器件:LM117、
工具与软件:
LM117具有28V (标称值)输入、输出调节为16V。 请提供以下建议:
1.如果在 EMC 测试期间在28V 输入电源顶部输入1Vrms (频率50kHz 到400MHz)、输出是否是16V 而不会出现任何故障?
2. 21V 至33V 范围内的电压能否在50KHz 至400MHz 的频率下工作?
3.输出电压是否可能会因噪音而波动?