This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117HVQML:LM117HVQML

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM117, LM117HVQML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1434553/lm117hvqml-lm117hvqml

器件型号:LM117HVQML
Thread 中讨论的其他器件:LM117

工具与软件:

LM117具有28V (标称值)输入、输出调节为16V。 请提供以下建议:

1.如果在 EMC 测试期间在28V 输入电源顶部输入1Vrms (频率50kHz 到400MHz)、输出是否是16V 而不会出现任何故障?

2. 21V 至33V 范围内的电压能否在50KHz 至400MHz 的频率下工作?

3.输出电压是否可能会因噪音而波动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LM117HVQML 可承受超过33V 的输入电压

    图11显示了纹波抑制在高频下很差。