This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2832:如何生成100K~200kHz 正弦波形

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA861, OPA615, PGA870, PGA849, OPA860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432285/opa2832-how-to-generate-100k-200khz-sine-waveform

器件型号:OPA2832
主题中讨论的其他器件:OPA860、OPA861 、OPA615 、PGA849、PGA870

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户对正弦波形设计有2个要求:

120kHz、 3mA 峰值正弦波形。 您能帮助提供 TINA 仿真吗?  https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers-internal/f/amplifiers-internal-forum/1391466/opa2832-how-to-generate-40mhz-sin-waveform 在上面的链接中、我们可以看到如何生成正弦波形、但输出是电压、而不是电流、而客户要求是电流类型输出。 在该仿真中、我们是否可以使用 RC 电路生成正弦波形? 此外、您还可以帮助提供正弦振幅和频率的公式吗?

2.100k~200kHz、10mV~100mV 正弦波形。 在这一要求中、挑战在于客户需要调整 幅度和频率、而不是固定值。 您对如何使用放大器来实现此功能有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、  

    1. 对于 120kHz 3mA 峰值正弦波形、它们是否有输入、还是与器件需要生成该信号的原始主题类似? 我建议使用与原始主题中所示类似的电路、然后使用另一个与该应用类似的放大器: https://www.ti.com/lit/an/sboa437a/sboa437a.pdf?

      对于高速版本、我会推荐 OPA860、OPA861和 OPA615等 OTA。 如果客户想要集成度更高的版本、仍可查看这些版本。

      以上内容在应用方面是否合理? 如果可以、我们可以针对此类电路进行仿真。  

    2. 这是否也需要生成、或者客户是否将提供输入? 这是一种分立式解决方案还是他们需要集成式单芯片解决方案(例如来自 MCU 的集成式解决方案)? 我提出这个问题、因为我们通常只有固定频率发生器、然后可以后跟 AGC、从而根据输入调节振幅。 但是、这似乎更复杂一些。  

    谢谢!

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    感谢您的建议。

    1.有没有可以分享的关于 改进型 Howland 电流泵的 TINA 仿真? 关于第1个正弦电压波形仿真、 我们可以使用 RC 电路来实现吗? 您能帮助与我们分享这个公式吗?

    这是一个系统设计。 客户有一个备份解决方案。 它使用 MCU 生成方波、并使用运算放大器将其转换为正弦波 ef7orm。 因此、频率通过 MCU 调节、振幅通过电位器调节。  

    他们需要使用该信号传输一些信息、使频率不是固定的。 因此需要知道我们是否有更好的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    1. 您的意思是、客户想使用 RC 振荡器、而不是使用 Colpitts 振荡器的原始仿真? 这可能起作用、因为该解决方案的频率要低得多。 但是、这将是电压输出。  对于 Howland 电流泵解决方案、我应该明天就能做到。 我认为他们需要一个精密放大器以实现改进型 Howland 电流泵解决方案。 客户是否有任何精度要求?

    2. 感谢您发送编修。 我们是否尝试使用分立式解决方案取代这种备用解决方案?  

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    您的意思是、除了使用 Colpitts 振荡器进行原始仿真外、客户还想使用 RC 振荡器

    1、RC 电路易于实现,尺寸也可以接受。 能否帮您解释为什么 LC 优于 RC? 您可以帮助分享更多有关振荡器原理的文件吗?

    2.实际上、我们只是想知道我们是否有其他建议、不确定这种解决方案是否是一个不错的选择。 因为  TI 的电位器长期以来不发布新器件。 我们有点担心下一代产品不会有新的发展蓝图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

      很抱歉在最后一个回复中出现混淆。 RC 振荡器可用于生成正弦的第一级、这将是正弦波输出电压。 第二级可以是 Howland 电流泵作为压控电流源。 在本例中、现在是 LVAC 团队的精密放大器将帮助完成这些设计。 我要将您重新路由至团队、但似乎您已与他们一起创建了一个新线程、以帮助创建 RC 电路。 它们将有助于创建 Howland 电流泵作为第二级。 感谢您的参与。  

      对于第二个问题、我必须更深入地研究一下这个问题。 我应该能够 在今天结束之前回复您。

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

     第二个问题的最新情况。 我们没有分立式解决方案可用于提供开关频率。 但是、如果客户只担心电位器、那么客户应保持 MCU 不变、然后使用 VGA/PGA (可变/可编程增益放大器)进行跟进。 对于这些低频、我建议使用以下器件:  

    1. PGA849:这款新器件具有八种二进制增益设置(从0.125V/V 的衰减增益到最大16V/V)
    2. PGA870:–11.5dB 至+20dB 可 通过应用 于并联接口的6位控制字以0.5dB 增益步长进行调整。 该器件具有更高的速度、但我想客户更喜欢数字控制增益(PGA)、而不是电压控制增益(VCA)

      下面是我们的 PGA/VCA 产品系列的链接: www.ti.com/.../products.html

    谢谢!
    SIMA