This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:INA240A-Q1

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435216/ina240-q1-ina240a-q1

器件型号:INA240-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我将使用两个 INA240A1-Q1 IC、用于根据工程要求测量相同的电流。 (如下所示)。 我们使用不同的(供应商) IC 为每个 INA240A1-Q1 LDO 提供电源。

现在我计划计算 CSA 放大器的误差预算。  

我的 LDO 容差、如 LDO_1 => 3.234V 至3.366V 和 LDO_2 => 3.201V 至3.399V。 我的工作温度为-40°C 至85°C。

我需要澄清以下几点:

问)。 我应该只考虑单侧的两个 CSA 放大器容差(如+ve tol 或-ve tol。) 或者我是否 需要考虑最坏的情况(一个是最小值、一个是最大值)??

如果我考虑最坏的情况、那么我的误差预算值很高。 (计算中包括增益误差、偏移误差、参考分频器容差和电源容差)。

谢谢、此致、

Giridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giridhar、

    请查看"8.4.4计算总误差"部分。 通常、我们不会简单地添加所有最大误差。 如果您在查看计算示例后还有其他问题、请告诉我。

    此致

    Guang