请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA240-Q1 工具与软件:
大家好、团队成员:
我将使用两个 INA240A1-Q1 IC、用于根据工程要求测量相同的电流。 (如下所示)。 我们使用不同的(供应商) IC 为每个 INA240A1-Q1 LDO 提供电源。
现在我计划计算 CSA 放大器的误差预算。
我的 LDO 容差、如 LDO_1 => 3.234V 至3.366V 和 LDO_2 => 3.201V 至3.399V。 我的工作温度为-40°C 至85°C。
我需要澄清以下几点:
问)。 我应该只考虑单侧的两个 CSA 放大器容差(如+ve tol 或-ve tol。) 或者我是否 需要考虑最坏的情况(一个是最小值、一个是最大值)??
如果我考虑最坏的情况、那么我的误差预算值很高。 (计算中包括增益误差、偏移误差、参考分频器容差和电源容差)。
谢谢、此致、
Giridhar。