This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7231:

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV7231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435420/lmv7231

器件型号:LMV7231

工具与软件:

您好、先生、

我正在使用"LMV7231"系列中的"LMV7231SQ/NOPB"  

问题1。 1)我不使用 AO 和 AOSEL 引脚应将这些引脚接地或 Simple Make NC

问题2: 假设 VuV=405mV、Vov=395mV  
    我希望系统应在395mV<Active <405mV 时处于活动状态
    在数据表的 器件功能模式部分(第15页)中、显示了 我应该选择的4种不同的优化案例  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakseh、

    a1)将 AOSEL 设置为有效逻辑电平、例如接地。 AO 输出可能悬空。

    A2)哪些阈值最重要、因而精度更高? 打开了 两个 窗口边线和每个边线有两个值可以进出边线。 您需要选择两个值来提高精度。  

    全局芯片基准电压加上单独通道失调电压加上迟滞会有所不同。