Other Parts Discussed in Thread: LMV7231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435420/lmv7231
器件型号:LMV7231工具与软件:
您好、先生、
我正在使用"LMV7231"系列中的"LMV7231SQ/NOPB"
问题1。 1)我不使用 AO 和 AOSEL 引脚应将这些引脚接地或 Simple Make NC
问题2: 假设 VuV=405mV、Vov=395mV
我希望系统应在395mV<Active <405mV 时处于活动状态
在数据表的 器件功能模式部分(第15页)中、显示了 我应该选择的4种不同的优化案例