请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1311 工具与软件:
您好!
该器件是否可用于感应静态直流电平(0Hz)?
我们需要检测输入电源(20-36VDC)、以便调节加热元件。
加热元件和控制侧相互隔离。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
雅克、您好!
原理图看起来正常、 需要注意以下几点:

此外、 您是否仅计划将 VOUTP 引脚用于测量?
谢谢。
雅克、您好!
输出为差分输出。 VOUTP-VOUTN = VIN。 此外、 输出共模电压大约为1.44V、这意味着输出以1.44V 为中心。

假设上面列出的输出是 VOUTP、您会得到以下值:
| 输入 | VOUTP | VOUTP -VCMout | 预期的 VOUTN | VOUTP-VOUTN | ||
| 0.663. | 1.77 | 1.77-1.44 = 0.33 | 1.44-0.33 = 1.11 | 1.77-1.11 = 0.66 | ||
| 0.799 | 1.839. | 0.399 | 1.041. | 0.798 | ||
| 0.931 | 1.905. | 0.465 | 0.975 | 0.930 | ||
| 1.065 | 1.973. | 0.533 | 0.907. | 1.066 |
谢谢。