This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:直流电压检测

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1434319/amc1311-dc-voltage-sensing

器件型号:AMC1311

工具与软件:

您好!

该器件是否可用于感应静态直流电平(0Hz)?

我们需要检测输入电源(20-36VDC)、以便调节加热元件。

加热元件和控制侧相互隔离。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅克、您好!

    该部件可以测量直流和交流信号。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我们的想法。

    该原理图看起来应该正常吗?

    直流/直流转换器为3.3V 至5V。

    电阻器网络的输入电压为20V 至36V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅克、您好!

    原理图看起来正常、 需要注意以下几点:

    • 当输入电压为36V 时、分压器会为 AMC 器件的输入端提供大约1.2V 的电压。  AMC1311的输入范围为2V、因此最好缩放分压器、以便器件在最大输入时的电压接近2V。
    • 关断引脚在原理图中悬空。  如果您不使用该引脚、则应将其接地。
    • 在输出侧、似乎您在 VOUTx 引脚上具有0欧姆至 GND 和10nF 的电阻。  有关输出负载值(输出不能短接至 GND)、请参阅下表。
    • 还应在输出端放置滤波器以阻止 ADC 输入端的噪声

    此外、 您是否仅计划将 VOUTP 引脚用于测量?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当引脚3连接到引脚4时、我们现在可以获得输出、但它是输入的2倍以上。

    0.663输入、1.77输出

    0.799输入、1.839输出

    0.931输入、1.905输出

    1.065输入、1.973输出

    我们尝试了添加10k 输出负载、但那并没有什么帮助。

    我们移除了10nF、这没有任何帮助。

    想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅克、您好!

    输出为差分输出。  VOUTP-VOUTN = VIN。  此外、 输出共模电压大约为1.44V、这意味着输出以1.44V 为中心。   

    假设上面列出的输出是 VOUTP、您会得到以下值:

    输入 VOUTP VOUTP -VCMout 预期的 VOUTN VOUTP-VOUTN
    0.663. 1.77 1.77-1.44 = 0.33 1.44-0.33 = 1.11 1.77-1.11 = 0.66
    0.799 1.839. 0.399 1.041. 0.798
    0.931 1.905. 0.465 0.975 0.930
    1.065 1.973. 0.533 0.907. 1.066

    谢谢。