This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300B-Q1:AMC1300B 抗扰性问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430237/amc1300b-q1-amc1300b-immunity-question

器件型号:AMC1300B-Q1

工具与软件:

专家们、您好!

我们将 AMC1300B 用于断路器跳闸单元设计。

为了降低 AMC1300B 上分配的 CM dV/dt、我们在初级侧和次级侧之间添加2.2nF Y2电容器。

我们发现、当 Y2电容器放置在 AMC1300B 下方(在另一层上)或靠近 AMC1300B 在同一层或相反层上时、在 AMC1300B 的初级侧和次级侧之间的4kV EFT 测试期间、

AMC1300B 的输出将饱和(没有 EFT、输出正常、处于线性工作范围内)。

当 Y2电容器放置在远离 AMC1300B (>2cm)的位置时、根本没有任何异常。

您能解释一下 AMC1300B 的灵敏度是什么导致了这种现象吗?  

如果使用 Y 电容器、则 AMC1300B 和 Y 型电容器之间的建议放置和布局是什么?

提前感谢。

此致、

丰联  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fenglian:

    感谢您的提问。 这是我们在数据表中提供的典型布局建议:

    将去耦电容器放置在尽可能靠近器件的位置、将较小的电容器放置在更靠近器件的位置以及保持两侧电容器对称通常可以获得最佳性能。  

    您能否提供一个布局示例、说明获得的性能优劣、以便我们进行更好的评估? 请告诉我、谢谢。  

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eva:

    非常感谢您的答复。

    下面是布局、 我们有三个通道:A、B、C

    测试结果显示 B 不佳、A 为最佳、C 在中间。

    当通道 B 的这些 Ycap 移至顶层并远离 AMC1300B 时、其输出在4kV EFT 测试期间再次饱和。

    恐怕尊重您分享的布局是不够的。

    然后、我对推荐的布局有疑问(这种布局建议可在 TI 的高速数字隔离器中找到)、

    问题1。 为什么 需要保留间隙区域?  

    问题2: 哪种干扰对 AMC1300B 敏感、是电场还是磁场? 请帮助您实现精确目标、以便我们可以采用合适的解决方案、例如添加磁屏蔽或电屏蔽。

    问题3。 是否有一些方法可以去除所需的间隙区域?

    谢谢、此致、

    丰联  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fenglian:

    如果布局 A 的性能最佳、该布局是否符合系统要求? 如果没有、输出看起来会是什么样子? 输出是仅在测试期间饱和、还是在测试后仍然存在?

    请告诉我、谢谢。

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eva:  

    由于绝缘限制(8mm 间隙、隔离器的初级侧和次级侧之间需要12.6mm 爬电)、不可能实现与 A 相同的 B 和 C 布局、我们需要在有限的空间内解决它。 因此、务必要了解问题的根本原因、然后采取适用的解决方案。

    输出仅在干扰期间达到饱和状态、一旦  干扰消失、输出就会从饱和状态退出、并像在注入干扰之前一样恢复到正常运行状态。

    您是否遇到过此类现象?  

    如果是、您能否分享您的调查结果和建议?

    如果没有、您是否可以帮助执行类似的测试来检查这一点?

    这种现象 不仅仅出现在这种隔离器中、它可能出现在其他使用电容耦合和 OOK 调制与高频载波的数字隔离器  中、我们的其他项目团队(在法国和印度工厂)最近解决了这一问题。

    为了加快解决此问题、是否可以 与其他项目团队进行电话会议以有效地交换此主题?  

    谢谢、此致、

    丰联  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fenglian:

    我们在研究这一点。 我将脱机给您发送电子邮件、以便找到解决方案。

    此致、

    EVA