Other Parts Discussed in Thread: INA225
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA225 工具与软件:
您好!
我在 我的一个电路中使用 INA225AQDGKRQ1 IC 进行电流测量、电路输入电压为24V
现在、我要求更高的输入电压为48V、这是器件型号 INA225AQDGKRQ1不支持48V I/P 应用。 我所处的位置无法更改 PCB 布局。 您能否建议我输入 Equalent 部件号(引脚到引脚替换)以支持48VDC 输入电流的发送: