This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:用于具有高电压输入的 INA225AQDGKRQ1的均衡 IC (48V 应用)

Guru**** 2504595 points
Other Parts Discussed in Thread: INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435773/ina225-equalent-ic-for-ina225aqdgkrq1-with-high-voltage-input-48v-application

器件型号:INA225

工具与软件:

您好!

我在 我的一个电路中使用 INA225AQDGKRQ1 IC 进行电流测量、电路输入电压为24V

现在、我要求更高的输入电压为48V、这是器件型号 INA225AQDGKRQ1不支持48V I/P 应用。 我所处的位置无法更改 PCB 布局。 您能否建议我输入 Equalent 部件号(引脚到引脚替换)以支持48VDC 输入电流的发送: