工具与软件:
专家、您好!
我是否可以知道 INA238是否可用于交流输入90VAC~264VAC 遥测应用? 如果交流电不可接受、可否知道我们是否可以与全桥二极管电路后的特定电路连接? 任何分压器或电路都可以支持低于80Vdc 的电压检测? 非常感谢!
此致、
Ann Lien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Ann:
否、INA238无法与90 - 264V 的交流输入一起使用。但是、如果您使用全桥二极管电路进行直流整流、然后使用分压器、则可以使用 INA238、但请注意、精度和功率损耗会受到影响。 这样、您可以测量分流电阻器上的电压和电流、但由于分压器对电压进行了分压、因此功率和温度数据将不正确。 需要进行后校准才能校正功率和温度数据。
此致!
Mallika Senthil
大家好、Ann:
INA238的数据表在"应用"部分(第8.2节)中提供了基准方框图。
另请注意、这种使用整流器和分压器的解决方案只有在 INA238用于低侧感应时才有效。
我随附了一些可能对客户也有用的应用手册;
https://www.ti.com/tool/TIDA-00313
https://www.ti.com/tool/TIDA-01608
此致!
Mallika Senthil