This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:90VAC~264VAC、带有用于电压/电流检测的 INA238

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1434848/ina238-90vac-264vac-with-ina238-for-voltage-current-sensing

器件型号:INA238

工具与软件:

专家、您好!

我是否可以知道 INA238是否可用于交流输入90VAC~264VAC 遥测应用? 如果交流电不可接受、可否知道我们是否可以与全桥二极管电路后的特定电路连接? 任何分压器或电路都可以支持低于80Vdc 的电压检测? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ann:

    否、INA238无法与90 - 264V 的交流输入一起使用。但是、如果您使用全桥二极管电路进行直流整流、然后使用分压器、则可以使用 INA238、但请注意、精度和功率损耗会受到影响。 这样、您可以测量分流电阻器上的电压和电流、但由于分压器对电压进行了分压、因此功率和温度数据将不正确。 需要进行后校准才能校正功率和温度数据。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mallika、

    感谢您的回复! 但我还有一个问题、关于电流检测产生的共模电压。 可以在 全桥二极管之后直接连接吗? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ann:

    是、在将整流器电路的输出连接到 INA238的 IN+和 IN-引脚之前、您可以将其连接到负载和 Rshunt。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mallika、

    您是否对该电路有任何构建块或建议? 客户以前没有使用 INA238、我认为这对我们来说是一个新的机会。 请在此情况下提供帮助、非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ann:

    INA238的数据表在"应用"部分(第8.2节)中提供了基准方框图。
    另请注意、这种使用整流器和分压器的解决方案只有在 INA238用于低侧感应时才有效。  
    我随附了一些可能对客户也有用的应用手册;

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00313

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01608

    此致!
    Mallika Senthil