This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:AMC1350上的寿命测试

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC1411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435194/amc1350-lifetime-tests-on-amc1350

器件型号:AMC1350
主题中讨论的其他器件: AMC1411

工具与软件:

您好!

我是一名工程师、目前正在从事逆变器方面的工作。 我的目标之一是测量逆变器中 MOSFET SiC 的每个电压。 低侧 MOSFET 没有问题、但对于高侧、我必须隔离这就是需要 AMC1350的原因。 我将在 AMC1350之前使用钳位级。 在 AMC1350之后、我将拥有一个数据记录器、我真的不想打破它。 关于我的逆变器、他将使用2000V 的电源、我的 MOSFET 将以20kHz 的频率通勤。 因此、AMC1350的 GND1将在20kHz 下从2000V 变为1~2V。 我在数据表中看到、1500V 和60Hz 正弦波的使用寿命估算值约为135年。 因此、我不知道 AMC1350将如何老化到20kHz 2000V 方波以下。

以下是我的问题:-您是否对高电压高频方波的寿命进行了一些估算? -如果 AMC1350在几个月或1年后报废,隔离是否仍然有效? 故障情况是什么?

感谢您的回答。

Edouard BONNIN、电气工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edouard:

    通常、我们的隔离测试是通过正弦信号和脉冲完成的。   有关我们的隔离测试的详细信息、请参阅 slyy063;  有关我们所见隔离失效模式的信息、请参阅 slyy081b。

    如果系统的工作电压为2000V、则可以考虑改用 AMC1411。  AMC1411具有更高的隔离额定值和2000V 的工作电压。

    谢谢。