Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC1411
主题中讨论的其他器件: AMC1411
工具与软件:
您好!
我是一名工程师、目前正在从事逆变器方面的工作。 我的目标之一是测量逆变器中 MOSFET SiC 的每个电压。 低侧 MOSFET 没有问题、但对于高侧、我必须隔离这就是需要 AMC1350的原因。 我将在 AMC1350之前使用钳位级。 在 AMC1350之后、我将拥有一个数据记录器、我真的不想打破它。 关于我的逆变器、他将使用2000V 的电源、我的 MOSFET 将以20kHz 的频率通勤。 因此、AMC1350的 GND1将在20kHz 下从2000V 变为1~2V。 我在数据表中看到、1500V 和60Hz 正弦波的使用寿命估算值约为135年。 因此、我不知道 AMC1350将如何老化到20kHz 2000V 方波以下。
以下是我的问题:-您是否对高电压高频方波的寿命进行了一些估算? -如果 AMC1350在几个月或1年后报废,隔离是否仍然有效? 故障情况是什么?
感谢您的回答。
Edouard BONNIN、电气工程师