This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA322:PSpice 模型得出优势误差

Guru**** 2973570 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA2994, OPA322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1434313/opa322-pspice-model-giving-errors-for-trise

器件型号:OPA322
主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 OPA2994、

工具与软件:

你好  

OPA 322的 PSpice 模型实际上给出了。 Spectre 中声称 T RISE 太负的错误、实际上就是这样。 因此温度低于零开尔文。 请建议按分数对作品进行更改、并将其上传到产品网站。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、美国:

    在该模型的网表中有一个称为 R_noiseless 的器件。 将 T_Abs 设置为其他值、这可能会解决该问题。 遗憾的是、我们仅支持在 PSpice for TI 和 TINA-TI 中进行仿真。 因此、这些模型经过测试可在这两种指定的仿真器中工作、我们无法覆盖所有可能的仿真器。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以转换. OLB 文件(从 PSpice 到 TI)到 TINA SPICE 再到 pspice 代码、或不可能实现?
    顺便说一下、您的解决方案没有太大帮助、它给出了具有负标度的错误交流响应(我在另一个通用运算放大器 OPA2994中看到了该误差):

    OPA322响应:


    OPA2994响应:


    对于以下电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、美国:

    遗憾的是、在 SPICE 仿真器之间无法很好地进行转换。 此外、看起来您没有直流返回路径。 输出信号具有负增益、这意味着它会衰减输出。 看起来您的输出值也被钉在负电压轨上。

    在仿真积分器电路时、必须创建一个实际的电容器、并将一个寄生电阻器与电容器并联、因为仿真器会将这视为低频下的完美直流开路。 在反馈中添加一个1TH 电感器也有助于实现这一点。

    您能向我提供您的组件值吗? 我在下面为您提供了一个带真实电容器的电路、但这些值不正确、因为上面的屏幕截图中没有这些值。

    e2e.ti.com/.../8664.Integrator.TSC

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、你好  
    所以、我的目标是按照以下 TI 文档构建此电路:"揭秘对直流/直流转换器使用运算放大器和 OTA 的 II 类和 III 类补偿器"
    (此处 Vo 是降压转换器的输出、Ve 是用于 PWM 的 OPAMP 的误差电压输出):

    。 VCVS 理想 OPAMP 我得到了 预期的行为 对于计算得出的 Rs 和 Cs:


    对于以下电路:

    如所示、采用相位提升和增益图时的相位和增益图与 TI 参考文档类似。 现在、我需要 TI 数据库中具有轨到轨输入/输出和至少为20 MHz 的单位增益频率的任何 OPAMP (PSpice 模型)。 将图7中的 OPAMP 代入 Vo 范围内可以得到一些值、但在达到-ve 轨之前不会像您看到的那样出现饱和。 目前、它要么命中负电源轨、要么是正电源轨(对于其他 OPAMP 型号)。  


    我的 Rs 和 Cs
    R1 = 30千欧
    R2 = 15k Ω
    R3 = 12千欧
    R4 = 10k Ω
    C1 = 3.3nF
    C2 = 220 pF
    C3 = 22 pF

    PS:Tina-TI 出现安装问题、我看不到您连接的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、美国:

    在 TINA-TI 中测试此电路似乎可以得到预期的结果。

    我会尝试在放大器两端添加一个具有反馈的1TH 电感器。 当无法使用理想元件建立直流反馈路径时、这是一个仿真权变措施。 由于它的值这么大、对于任何所需的交流电路、它将是有效的开路。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这么多的及时回复 Jerry ,我非常感谢你,我还有两个重要的事情要问,你关闭这

    虽然我确定了 TINA-TI 的安装、您能否模拟 以显示此配置的直流参数、您能否回复一下 500mV 和 2V 共模输入的何种产量(在这种情况下、您已在反相输入之前连接 Vsource、在同相输入上连接 GND)? 因为、在您看到 Ve (OPAMP 输出)值达到电源轨之前、

    2.是否可以使用 TINA-TI 对 PSPICE/TINA 文件进行 PCB 前仿真、以便了解这些元件的 PCB 之前的电路行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、美国、

    在直流情况下、此配置只会将输入驱动为彼此相等。 分析是使用双电源和0V CM 完成的、有助于轻松偏置、并且改变电源和共模电压不会改变用于交流分析的仿真输出。 根据电源电压的幅度会有一些未建模的小影响、但这些不会对电路的功能产生太大影响。

    TINA-TI 可用于 PCB 前仿真、但是、您的仿真的效果取决于您知道的变量数量。 任何仿真器都可以得出一些理想的近似值以方便计算时间。 了解理想值与实际值的不同之处是什么使您的仿真具有价值。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、感谢我知道在直流时输入将被驱动为彼此相等、但输出又如何呢? 对于不同的共模、该模式是否会有所不同、或者就像我的节奏 PSpice 仿真中说的那样、它会撞到电源轨吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美国、

    积分器电路在低频时具有"无限"的增益、所以在直流仿真中、它会基于哪个输入被驱动得更高来显示输出被中断。 由于放大器上没有直流电流返回路径、因此它依靠开关稳压器控制来驱动输入彼此相等。 如果没有相应的其他反馈组件、此仿真作为直流仿真无法完成。

    此致!
    Jerry