Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA2994, OPA322
主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 OPA2994、
工具与软件:
你好
OPA 322的 PSpice 模型实际上给出了。 Spectre 中声称 T RISE 太负的错误、实际上就是这样。 因此温度低于零开尔文。 请建议按分数对作品进行更改、并将其上传到产品网站。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、美国:
遗憾的是、在 SPICE 仿真器之间无法很好地进行转换。 此外、看起来您没有直流返回路径。 输出信号具有负增益、这意味着它会衰减输出。 看起来您的输出值也被钉在负电压轨上。
在仿真积分器电路时、必须创建一个实际的电容器、并将一个寄生电阻器与电容器并联、因为仿真器会将这视为低频下的完美直流开路。 在反馈中添加一个1TH 电感器也有助于实现这一点。
您能向我提供您的组件值吗? 我在下面为您提供了一个带真实电容器的电路、但这些值不正确、因为上面的屏幕截图中没有这些值。
e2e.ti.com/.../8664.Integrator.TSC
此致!
Jerry
Jerry、你好
所以、我的目标是按照以下 TI 文档构建此电路:"揭秘对直流/直流转换器使用运算放大器和 OTA 的 II 类和 III 类补偿器"
(此处 Vo 是降压转换器的输出、Ve 是用于 PWM 的 OPAMP 的误差电压输出): 
。 VCVS 理想 OPAMP 我得到了 预期的行为 对于计算得出的 Rs 和 Cs: 
对于以下电路: 
如所示、采用相位提升和增益图时的相位和增益图与 TI 参考文档类似。 现在、我需要 TI 数据库中具有轨到轨输入/输出和至少为20 MHz 的单位增益频率的任何 OPAMP (PSpice 模型)。 将图7中的 OPAMP 代入 Vo 范围内可以得到一些值、但在达到-ve 轨之前不会像您看到的那样出现饱和。 目前、它要么命中负电源轨、要么是正电源轨(对于其他 OPAMP 型号)。
我的 Rs 和 Cs
R1 = 30千欧
R2 = 15k Ω
R3 = 12千欧
R4 = 10k Ω
C1 = 3.3nF
C2 = 220 pF
C3 = 22 pF
PS:Tina-TI 出现安装问题、我看不到您连接的电路。
感谢这么多的及时回复 Jerry ,我非常感谢你,我还有两个重要的事情要问,你关闭这
虽然我确定了 TINA-TI 的安装、您能否模拟 以显示此配置的直流参数、您能否回复一下 500mV 和 2V 共模输入的何种产量(在这种情况下、您已在反相输入之前连接 Vsource、在同相输入上连接 GND)? 因为、在您看到 Ve (OPAMP 输出)值达到电源轨之前、
2.是否可以使用 TINA-TI 对 PSPICE/TINA 文件进行 PCB 前仿真、以便了解这些元件的 PCB 之前的电路行为?
嘿、美国、
在直流情况下、此配置只会将输入驱动为彼此相等。 分析是使用双电源和0V CM 完成的、有助于轻松偏置、并且改变电源和共模电压不会改变用于交流分析的仿真输出。 根据电源电压的幅度会有一些未建模的小影响、但这些不会对电路的功能产生太大影响。
TINA-TI 可用于 PCB 前仿真、但是、您的仿真的效果取决于您知道的变量数量。 任何仿真器都可以得出一些理想的近似值以方便计算时间。 了解理想值与实际值的不同之处是什么使您的仿真具有价值。
此致!
Jerry