This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA745B:与 IS+/ IS-分开使用的 INA745B、VBUS 在降低测得引脚上的电压

Guru**** 2506285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1437248/ina745b-ina745b-vbus-used-separately-from-is-is--and-vbus-is-lowering-voltage-on-measured-pins

器件型号:INA745B

工具与软件:

您好!

我们从 INA 开始、我们想分别使用 INA 测量电流和电压、我们正在测试从电源测量电流、从不同引脚测量电压的器件。

我们使用了外部电压表 、通过该电压表我们可以看到2.476V 的电压(未将 VBUS 连接到电路板)、但当我们重新连接 VBUS 时、电压表显示为2.348V。

这是我们允许我展示的应用程序。

   

如果您有任何问题、请随时提出、我们将很乐意为您提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrik、

    这很可能是由某处的 GND 不匹配引起的。 INA 的电路板与具有总线电压的电路板之间的电压差。  

    还需要注意的是、通过在进入 INA 之前将电源从电容器焊盘上布线、可以改善 C2的布线。 这有助于更好地降低 INA 的电源噪声。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们忘记了非常重要的信息、当我们将 VBUS 连接到 SH+时、不会发生压降。

    感谢您对电容器的评论、我们修复了电容器的问题。

    我们尝试"发挥"作用、让 GND 发现一些问题、但到目前为止我们没有成功。

    希望很快就能收到您的反馈、

    Patrik Kozela。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现问题、问题在于我们测试的器件在输出端有分压器。

    对于有相同问题的任何人、请检查输出引脚上是否没有任何电阻器。

    Mitch、感谢您的观看。

    Patrik Kozela。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Patrik、

    不客气、很高兴您能弄清楚。

    此致、

    Mitch