This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA500:INA500可以用于 LVDS 或 MIPI 应用吗?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: INA500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1438573/ina500-could-ina500-for-lvds-or-mipi-applications

器件型号:INA500

工具与软件:

您好!

我最近在寻找有关适用于信号放大器的信息。
相关规格(规格)简述如下:

1、信号振幅电压:0.8V 放大至2V。
2.频率(带宽):3Gbps。
3.信令类型:差分对。
协议:与 LVDS 或 MIPI 应用兼容  

除 INA500之外、您是否还有推荐的器件?

非常感谢!

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA500没有适当的差分输出、其最大频率为0.000125GHz。

    我不知道有一款器件可以很好地满足这一要求。

    2V LVDS 的要求来自哪里? 这是真正的振幅、还是共模电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    您能详细介绍一下信号/波形吗?  我想知道任何测试模式、噪声和谐波失真目标以及负载(线路)阻抗是多少。  这是 CAT6A 非屏蔽双绞线吗?  我们使用 FDA 会驱动什么阻抗?

    我们有 FDA、它们能够驱动快速有线信号、但我需要更多支持信息。  另请分享 FDA 的可用电源。

    此致!

    ALEC