Other Parts Discussed in Thread: INA500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA500 工具与软件:
您好!
我最近在寻找有关适用于信号放大器的信息。
相关规格(规格)简述如下:
1、信号振幅电压:0.8V 放大至2V。
2.频率(带宽):3Gbps。
3.信令类型:差分对。
协议:与 LVDS 或 MIPI 应用兼容
除 INA500之外、您是否还有推荐的器件?
非常感谢!
Jenny