This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV712-N:跟进并符合要求;LMV712-N:LMV712TL/NOPB 输出抖动、但不响应输入信号和样本;

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1438137/lmv712-n-follow-up-to-lmv712-n-lmv712tl-nopb-output-dithers-but-not-in-response-to-input-signal

器件型号:LMV712-N
Thread:LMV712中讨论的其他器件

工具与软件:

您好!

您能否 确认 2.6mVpp 输出噪声包括频率为*极低*(以秒为单位)的抖动、或者仅适用于宽带或"白"噪声? 因为我对模拟电路中噪声的经历表明、除非有确定性噪声源(例如开关稳压器)耦合到相关信号(在本例中为 LMV712的输出)、否则噪声的振幅通常是随机的并且频率要高得多。 2.6mVpp 噪声似乎是非常低的频率、因为 模拟工程师计算器中的闪烁频率对于电压噪声设置为1 (1 = 1Hz)、但不清楚噪声几乎是离散的水平、而不是大部分振幅是随机的。 另外、您能否详细说明是什么导致输出在如此低的频率和几乎离散的电平下抖动? 可能的电荷捕获会影响器件的内部 MOSFET 吗? 提前感谢您。

此致、
James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、  

    Unknown 说:
    离散化级别

    此类噪声可能是爆音噪声。  该噪声也称为突发噪声和随机电报信号(RTS)。 这种类型的噪声非常罕见。 有多大比例的样本具有此配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:


    感谢您的答复。 遗憾的是、对于表现出此行为的器件百分比、我没有具体说明。 我们已组装了大约300个使用 LMV712 (每个 PCBA 一个器件)的 PCA、但仅使用示波器在2个 PCBA 上确认了此行为。 但是、我们对这些 PCBA 的测试无法检测此问题所特有的低噪声水平、因此可能存在更多受影响的器件。 但是、如果我尝试指定一个百分比、这只是一种猜测。

    我对突发噪声进行了快速搜索、发现这个 Wikipedia 图中的波形非常类似于我通过示波器观察到的波形: https://en.wikipedia.org/wiki/Burst_noise。 如果该行为确实是突发噪声、是否有设计为不受此类噪声影响的运算放大器? 如果是、如何根据数据表参数识别这些器件? 此外、是否容易受到突发噪声的影响(取决于工艺变化)、从而可能影响一个批次的器件、而不会影响其他批次的器件?

    此致、
    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    所用时间来测试这两个电路板的原因可用于确定该速率。 如果怀疑原因是噪音较高、则比率为2/300 = 0.7%。 爆音噪声要么明显、要么不存在、要么检测不到、因为它比随机噪声源小得多。  

    一般而言、这是一个双极问题。 在 LMV712等 CMOS 流程中使用较少。 我预计在使用更现代工艺的新型 CMOS (PA 或更少 IIB)运算放大器上、这种情况甚至不太常见。