Thread:LMV712中讨论的其他器件
工具与软件:
您好!
您能否 确认 2.6mVpp 输出噪声包括频率为*极低*(以秒为单位)的抖动、或者仅适用于宽带或"白"噪声? 因为我对模拟电路中噪声的经历表明、除非有确定性噪声源(例如开关稳压器)耦合到相关信号(在本例中为 LMV712的输出)、否则噪声的振幅通常是随机的并且频率要高得多。 2.6mVpp 噪声似乎是非常低的频率、因为 模拟工程师计算器中的闪烁频率对于电压噪声设置为1 (1 = 1Hz)、但不清楚噪声几乎是离散的水平、而不是大部分振幅是随机的。 另外、您能否详细说明是什么导致输出在如此低的频率和几乎离散的电平下抖动? 可能的电荷捕获会影响器件的内部 MOSFET 吗? 提前感谢您。
此致、
James