This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA281:Vcc 欠压/欠压时的输出毛刺脉冲

Guru**** 2693305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436473/ina281-output-glitch-when-vcc-brown-in-brown-out

器件型号:INA281

工具与软件:

你(们)好

客户发现 VCC 输入欠压/欠压时出现毛刺脉冲。 峰值为1.1V 的干扰、Vcc 峰值为1.2V。

我注意到 INA281的 VSS 范围大于2.7V。 因此、我不确定这是否是导致出现此意外性能的原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    您能说明一下吗:您是说 VCC 超过2.7V 的输出尖峰吗? 下图中红线处的 VCC 值是多少? 在这张图中、VCC 的峰值是多少?

    如果如您所说、VCC 峰值为1.2V、则这超出了我们的运行条件、我们不指定器件在这些条件下的运行方式。

    请告诉我。

    此致!

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holly

    我的意思是、VSS 的 DS 要求大于2.7V。

    客户发现、 当施加 VSS 输入电压/欠压时、无论最终的 Vcc 值是多少、当 Vcc=1.2V 时都会出现毛刺脉冲(在其系统中、Vcc 最终将为12V)。  输入侧实际上没有电流。  

    如果可以在 EVM 中重现此现象、您可以帮助尝试一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、

    我认为最好澄清一下我们使用的术语。 VS =电源电压(这是您参考的 DS 中的规格)

    VCC 是 Vs 的另一个名称、因此我想知道您是指 VCM (共模电压)吗?   但是、根据您的照片、您说 VCC 是引脚3、与 Vs 相同。  

        1.请告诉我你说 Vs 时的意思 以及你说 VCC 时的意思。  

    当 VS/V VCC 低于2.7V 时、这超出了我们建议的运行条件。

        2.请解释您正在进行的测试。 您是否从0V 启动电源电压(Vs)、然后缓慢上升至2.7V? 如果不能、您对 Vs (引脚3)施加多高的电压、持续多长时间?

    请详细说明您所做的事情、一旦我知道、我将在结束时对其进行测试。

    BR、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Holly

    让我澄清一下这些项目。 1.是的、我对 Vcc&vs 的理解是 Pin3上的电源。   、是原理图、RS1&RS2是电流检测电阻 Ω+12V 是输出电压、12VSB 是 INA 的待机功耗。 客户将此器件用于服务器 PSU 输出电流检测、2个 PSU 并联工作。

    业务范围:

    答: 我们在 PSU 系统测试中发现了这个问题。 在交流输入关闭后、INA281B4IDBVR 引脚1的电压将上升、直到+12VSB_F 降至1.2V:

    B。 然后、我们使用直流电源为 IC 供电、缓慢增大或减小电压、并将输入引脚4和5短路。 当 VCC 约为1.2V 时、引脚1上的电压将浪涌。

        

     

    我的问题是:

    1.为什么会出现这种异常现象? 了解 Vs 低于建议范围、但您能解释一下内部哪个部分受到了影响吗?  

    2.能否在 EVM 上重现此现象?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您提供这些信息。

    1.如您所说、Vs 超出 DS 范围。 这意味着器件正在断电、因此、不同元件会在不同时间关闭。 这就是我们看到电压尖峰的原因。 驱动输出级的电路似乎在其他事情之前关断、这就是 Vout 将暂时跟踪 Vs 的原因、直到其余元件关断。

    2.在 EVM 上重现此示例不会为我们提供任何新信息。

    关于如何最大程度地减小这种影响、我提供了一些提示。 我建议在 Vs 引脚上放置一个10kΩ 下拉电阻器。 在示波器屏幕截图中、我们可以看到 Vs 一开始被快速下拉、但在1.2V 左右、它开始非常缓慢地下降至 GND、这是弱下拉的迹象。 如果您能够更快地下拉电源、您可能能够将此 Vout 电压尖峰降至最低。

    -我首先尝试仅在 Vs (引脚3)上添加一个下拉电阻。

    -然后尝试仅在 Vout (引脚1)上添加下拉电阻。

    -然后尝试在两者上添加下拉。

    找到一种有效的方法后、您可以尝试减小电阻器、从而将功率损耗降至最低。

    我希望这对您有所帮助。

    BR、

    Holly