This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH34400:LMH34400的设计问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH34400, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1438059/lmh34400-the-design-issue-for-lmh34400

器件型号:LMH34400
主题中讨论的其他器件: TPS40210

工具与软件:

您好!

我们 在 激光雷达项目中使用 LMH34400、并使用 TDC 设计、现在请查看 LMH34400是否可以连接到 APD 以实现增益、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

     是的、LMH34400旨在与 APD 一起用作 TIA 应用。  LMH34400设计为与可拉出或灌入电流的光电二极管(PD)配置配合使用;不过、LMH34400也已针对灌入电流配置进行了优化。 除非另有说明、否则假定 LMH34400器件与 PD 一同使用、其中阴极配置为连接到放大器输入端、阳极连接到负电源电压。 如果用于拉电流配置(PD 阳极连接到放大器输入端、阴极连接到正电源电压)、则环境光消除功能将不起作用、并且将使用软钳位。  

     APD 的内部电容是多少? 该器件针对以下输入电容进行了优化:

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    还有另外一个问题、我们使用 APD (AD500-9、C=1.2pF)、 偏置电压约为200V、并且采用灌电流模式、

    我们需要大约200V 的 负偏置电压、您能帮助 提供 相应的解决方案或任何要推广的器件吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

     适用1.2pF 的内部电容、灌电流对于该器件而言是最佳选择。 对于负200V 电压、我可以帮助推荐初始器件、但这将有助于创建一个新线程、该线程将被路由到支持这些类型器件的专用团队。  

     如果从正极创建高负电压、则需要一个转换器。   建议您根据此器件开始发布新主题、标题为 TPS40210。 这可能不是适合您应用的建议、但 TI 专业的电源管理团队将帮助您重新路由至不同的器件建议。

    谢谢!

    SIMA