Other Parts Discussed in Thread: LMH34400, TPS40210
主题中讨论的其他器件: TPS40210
工具与软件:
您好!
我们 在 激光雷达项目中使用 LMH34400、并使用 TDC 设计、现在请查看 LMH34400是否可以连接到 APD 以实现增益、谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zhang、
是的、LMH34400旨在与 APD 一起用作 TIA 应用。 LMH34400设计为与可拉出或灌入电流的光电二极管(PD)配置配合使用;不过、LMH34400也已针对灌入电流配置进行了优化。 除非另有说明、否则假定 LMH34400器件与 PD 一同使用、其中阴极配置为连接到放大器输入端、阳极连接到负电源电压。 如果用于拉电流配置(PD 阳极连接到放大器输入端、阴极连接到正电源电压)、则环境光消除功能将不起作用、并且将使用软钳位。
APD 的内部电容是多少? 该器件针对以下输入电容进行了优化:

谢谢!
SIMA
您好、Zhang、
适用1.2pF 的内部电容、灌电流对于该器件而言是最佳选择。 对于负200V 电压、我可以帮助推荐初始器件、但这将有助于创建一个新线程、该线程将被路由到支持这些类型器件的专用团队。
如果从正极创建高负电压、则需要一个转换器。 建议您根据此器件开始发布新主题、标题为 TPS40210。 这可能不是适合您应用的建议、但 TI 专业的电源管理团队将帮助您重新路由至不同的器件建议。
谢谢!
SIMA