This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JFE2140:JFE2140 20dB 增益差动放大器

Guru**** 2500435 points
Other Parts Discussed in Thread: JFE2140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435903/jfe2140-jfe2140-20db-gain-differential-amplifier

器件型号:JFE2140

工具与软件:

您好!

我计划使用 JFE2140作为20dB 增益放大器、来驱动高达80kHz 的传感器。 下面是 LTspice 中我的仿真模型。

我使用 JFE2140 PSpice 模型
我从模型中看到的结果与测量结果的行为不同。 仿真中的大多数电阻器是0.1%薄膜电阻器。 我在测量中获得了大约20dB 的增益、但它似乎有波动。

您可以检查一下吗?
e2e.ti.com/.../01-Preamp.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andri、  

    我们无法支持 LT SPICE 仿真。 因此、我已重新创建 Tina TI 内部的电路、可从此处免费下载该电路:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    您可以在该帖子的底部找到我的仿真。  

    从直流偏置来看、IDS 电流似乎相当低。 我还看到增益为11.92dB、或者大约4V/V  

    增益是跨导 gm 参数的函数。  

    ADB = 20*log(GM*Rd)。

    因此、利用仿真增益、我们可以反算 gm。  

    或大约3.5ms、这大致与下图一致。  

    为了验证此理论计算、我们可以按如下所示仿真 gm 并计算线性 gm 值。 我的 GM 仿真也可以在这篇文章的底部找到。  

    计算线性 GM 值大约得到3.6mS、这与之前的两种分析方法一致。  

    您能否根据这些信息检查您的直流偏置点以查看我们是否对齐?

    e2e.ti.com/.../JFE2140-gm-simulation.TSCe2e.ti.com/.../6835.JFE2140.TSC

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的及时响应。

    如果说我增加 ID 比获得更好的增益要公平吗?

    下面是我对仿真的更新。 在您看来、增加这个电路增益、同时保持其稳定性的最佳方法是什么?

    我还不熟悉 TINA TI、我无法在您的第二个仿真文件中再现 GM 图。

    更新后的仿真 e2e.ti.com/.../0602.JFE2140.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Andri ,

    是的、增大 IDS 电流将会增加增益。 我已经进行了仿真、并添加了有关如何运行 GM 仿真的说明如下。 有了新的 IDS 电流、GM 现在约为10.28mS。  

    请注意、您的 VDS 电压处于良好的1.74V 工作点。 如果将 VDS 修改得太高、您将增大栅极电流。 我只是指出这一点、所以将来调整这些值时、要注意 VDS。  

    GM 参数在整个过程中可能会有30%的变化。 如果您需要在整个过程中使用闭环可预测增益解决方案、并且不能容忍在整个过程中出现30%的变化、我在下面针对此类可能性编写了应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa563/sboa563.pdf?ts = 1731345684155&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FJFE2140

    对于一个全差动闭环解决方案、我将在这里运行另外一个也具有这些可能性的线程。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1427239/jfe2140-opa892/5508303?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A77528#5508303

    我希望这些信息对您有所帮助。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的支持、我会再试一次。