This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:PSRR CMRR 曲线在10MHz 处结束! (还包括 THS4552)

Guru**** 2518210 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, THS4552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435439/ths4551-psrr-cmrr-curve-ends-at-10mhz-also-ths4552

器件型号:THS4551
Thread 中讨论的其他器件: THS4552

工具与软件:

尊敬的 TI:

您能否将 THS4551和 THS4552数据表中的 CMRR 和 PSRR 曲线扩展到100MHz? 末端为10MHz、85dB (CMRR)和80dB (PSRR、5V)。 我需要最高达到30MHz 左右的值、100MHz 就很好了。

在曲线下方编写了:"在 G = 1V/V 的情况下进行仿真"(CMRR)和"仿真至差分输出"。 我能否信任这些 CMRR PSRR 值是在实际使用 THS4551或 THS4552时达到的?

谢谢!

梅腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Merten、您好!

    我可以与我们的验证团队讨论您的请求。  我会检查我们的数据存储库;一些规格是模拟的、没有进行测量。  在这种情况下、可能需要一段时间才能共享更新后的值。

    您能否共享您的电路以便我为您提供帮助?  我们还提供仿真 SPICE 模型、其中包括 CMRR 和 PSRR 子电路。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    提前感谢。 时间很宝贵、我需要更换 LTC6362、因为该器件没有官方的封装兼容器件。 THS4551可能是一款性能优异且封装兼容的替代产品、但如果没有 CMRR 和 PSRR 数据库、我就无法使用它。

    您能否分享一下自己的电路、以便我为您提供帮助?  我们还提供用于仿真的 SPICE 模型、其中包括 CMRR 和 PSRR 子电路。[/报价]

    我不需要原理图/PCB 方面的帮助、设计运行得很好。 这几乎是每个差分运算放大器数据表中的标准电路、其中增益=1、Rf=750欧姆。 我只在搜索替换运算放大器。

    也许我可以使用仿真来获取一些信息、但它的信息质量与数据表提供的信息质量不同。 设计新 PCB 并使用具有符合我要求的指定 CMRR 和 PSRR 的不兼容封装的运算放大器、可能会比设计新 PCB 更容易。

    它将帮助我获得 CMRR 和 PSRR 的官方数据,否则不可用的数据向我表明,THS4551无法10MHz 可靠地抑制干扰。

    谢谢!

    梅腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Merten、您好!

    我将与我的团队一起讨论 PSRR 和 CMRR 数据。

    在此期间、如果您在从 LTC6362切换到 THS4551/2时遇到任何问题或性能变化、请分享。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Merten、您好!

    我能够从 THS4551/2版本中找到我们团队的数据、其中恰好有数据发送到100MHz。  一般而言、查找或测量此类数据并非微不足道或快速、但很好的一点是、此类数据已在几年前获取过。  这确实使您的请求的支持更容易实现.

    请参阅随附的数据 PDF:

    e2e.ti.com/.../Datasheet_5F00_Plot_5F00_Extension_5F00_Request.pdf

    这些数据支持对 PSRR 和 CMRR 滚降为20dB/十倍频程的理解、这符合预期。  您可以继续进行 THS4551/2设计以替代 LTC6362。

    此致!
    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    谢谢。 这张图是一个陈述。 很明显,这是一个理想的仿真,完美的20dB/十倍频滚降(如你所说),所以仿真模型无法区分为一阶低通函数( f(w )=k/(1+j*w/W0 ))。 真实的测量数据很好、但我想我永远不会得到这些数据、这种运算放大器的开发显然已经完成。

    感谢您的快速承诺、声明就是一份声明。 该图显示30MHz 为60dB (-5V PSRR)、甚至是73dB (5V +PSRR)、40dB 就足够了、因此任务已经完成。

    此致、

    梅腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Merten、您好!

    很高兴此数据可以帮助您进行评估。  如果在将 THS4551/2采用到设计中时发现问题或需要工作台支持、我可以根据需要帮助进行测量。   

    只要电路解决方案按预期运行、就可能无需测量。  但是、如果性能存在差异或需要使用 THS4551/2调试电路、请重新访问此主题或打开相关主题。

    此致!

    ALEC