Other Parts Discussed in Thread: THS4551, THS4552
Thread 中讨论的其他器件: THS4552
工具与软件:
尊敬的 TI:
您能否将 THS4551和 THS4552数据表中的 CMRR 和 PSRR 曲线扩展到100MHz? 末端为10MHz、85dB (CMRR)和80dB (PSRR、5V)。 我需要最高达到30MHz 左右的值、100MHz 就很好了。
在曲线下方编写了:"在 G = 1V/V 的情况下进行仿真"(CMRR)和"仿真至差分输出"。 我能否信任这些 CMRR PSRR 值是在实际使用 THS4551或 THS4552时达到的?
谢谢!
梅腾