This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:仿真、硬件和放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2555100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1439287/lm358-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:LM358

工具与软件:

在使用驻留通道运算放大器 IC / CKT 时、我要求运算放大器输出延迟最小为5秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piyush:

    LM358是一款具有1.2MHz BW 的双路运算放大器。  抱歉、我不太明白这个问题。  LM358放大器本身的响应速度通常比5s 快得多;但需要更多信息才能将此问题放入合适的上下文:  

     正在测量哪个传感器或信号源电路? 与放大器输出相连的输出负载或电路是什么? 供应要求是什么? 测量的输入电压信号振幅或直流电压、输入共模和频率是多少?  

    如果您能提供初步的应用电路原理图或方框图、这将 非常有用。

    谢谢、此致、

    Luis