Other Parts Discussed in Thread: LM358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM358 工具与软件:
在使用驻留通道运算放大器 IC / CKT 时、我要求运算放大器输出延迟最小为5秒
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Piyush:
LM358是一款具有1.2MHz BW 的双路运算放大器。 抱歉、我不太明白这个问题。 LM358放大器本身的响应速度通常比5s 快得多;但需要更多信息才能将此问题放入合适的上下文:
正在测量哪个传感器或信号源电路? 与放大器输出相连的输出负载或电路是什么? 供应要求是什么? 测量的输入电压信号振幅或直流电压、输入共模和频率是多少?
如果您能提供初步的应用电路原理图或方框图、这将 非常有用。
谢谢、此致、
Luis