This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:稳定性与输出电容间的关系

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855, PSPICE-FOR-TI, TINA-TI, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1441082/pga855-stability-versus-output-capacitance

器件型号:PGA855
《主题中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TITINA-TIADS1115》

工具与软件:

您好!

我计划 在 PGA855的输出端使用滤波器、如下所示:

Riso = 2000 Ω

差分电容器:1uF

PGA855是否能够承受而不会发生振荡? 我希望 Riso 足够大。

谢谢

Sariel


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sariel、  

    欢迎使用 e2e! :)  

    我使用产品页面中提供的仿真模型来支持这项分析。 PGA855可从 TINA-TI 和 PSpice-for-TI 中进行评估-两者均可免费下载。  

    如您所见、在2k RISO 中、不存在持续的振荡(或不稳定)、但上升和下降需要很长时间。  

    RISO 可降至约100欧姆、无持续振荡、且上升和下降时间更快。  

    放大版本:

    PGA 的增益为4。 这是我使用的仿真文件: e2e.ti.com/.../pga855_5F00_1uf.TSC

    您是否有理由使用如此大的电容器? 您能为我指出一个需要它的 ADC 的方向吗?

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Caro。
    这解决了我的问题,使我成为一个轻松的设计师!

    我在输出端使用如此高的 RC、因为我要使用的是低采样率和低 BW。 我将把 PGA855连接到 ADS1115。

    Sariel,