This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA690:TA≅25°C 和 TA = 25°C、差异

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1441334/opa690-ta-25-c-and-ta-25-c-the-difference

器件型号:OPA690

工具与软件:

您好!

我将阅读产品说明书 SBOS223H–2001年12月。

您能不能告诉我点等或等像运算符的区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideaki、

     符号 ≅表示周围或估计、而=表示绝对。 查看数据表中的这些表格和图、  由于我们在室温下进行的测试、所以所有数据都应≅25 C。 除非表中的图或规格具体显示的是过热情况或模拟数据、否则该数据恰好为指定的温度、因为我们在这些测试期间将器件置于隔离的热流中、或在25°C 的条件下进行仿真。

     对于6.11、如问题所附图像中所示、  除图6-56和图6-58外、温度应为≅25°C。 由于这些数字代表了在整个温度范围内专门测试的数据、这意味着这些器件被放置在受控温度环境中。  图6-60在25°C 时测得、因为这很可能是设计模拟数据。

    谢谢!

    SIMA