This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA690:有关输入信号的要求

Guru**** 2671615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA690, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1440854/opa690-requirement-about-the-input-signal

器件型号:OPA690
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

您好!
我实际上想为 opa690提供一个阶梯输入、同时我在 TINA TI 中对其进行仿真。
我想为楼梯输入提供宽度为5ns、高度为42mV 的20个输入。
  
这就是我的输入情况。
您能告诉我如何在仿真工具中提供此输入吗?  
我已经这样使用了 PWL 波形:

但在波形中、我无法按需要精确地看到20个跳变、而且跳变似乎比预期的多。 这是我得到的波形:

请帮我生成精确的阶梯波形来进行仿真。
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhuvaneshwari、

     通过更改默认分析参数、我能够让它在我的终端工作。 由于您的步长小于默认分辨率、请通过选择 Analysis (分析)然后设置 Analysis Parameters (分析参数)来更改 TR 最大时间步长(快捷键 CTR+Alt+P):

      下面随附的是 TINA-TI 文件、如果它不适合您、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../OPA690-Step-Function tsc

    谢谢!

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    这也是我要做的。 但我需要一个完美的阶梯波形、在这里我可以看到完美的20次跳跃。 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     谢谢你的答复、我现在明白问题在哪里。 我在 TINA-TI 中编辑了分段线性函数、如下所示:  

     我相信仿真器需要大约1ns 的信息、即使尝试编辑参数使其低于1ns 的最大时间步长:

    e2e.ti.com/.../1185.OPA690-Step-Function tsc

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好了谢谢你。