This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:内部钳位二极管所需的电气参数

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1443504/amc1200-q1-required-electrical-parameters-of-internal-clamping-diode

器件型号:AMC1200-Q1

工具与软件:

我设计了两个 HV 监控 模块,用于输入(LV : 400V)和输出电压(HV : 800V)监控非隔离 HV DCDC 转换器使用此 IC 最大1250V(两个 IC 通用 电源轨 VDD_5V_ISO,共 GND ),当我们在高压 侧施加电压和 LV 浮动时,由于集成二极管和共电源,我观察到一些电流路径被创建,导致 LV 侧电容器充电,导致 LV 侧电压 我想知道集成二极管的电气参数(正向电流额定值、反向漏电流等),是否有 IC 损坏的可能性,我附上了 这种情况的图片,可以清楚地看到我是如何通过 LV 电容器获得一些电压(约8V )  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您的提问。

    在器件的高侧和低侧之间使用公共接地会影响隔离栅、因此不建议这样做。 这可能会导致器件损坏和出现未定义的行为。  

    需要说明的是、您的系统中是否有两个 AMC1200? 它们仅通过电源连接?  

    此致、

    EVA