Other Parts Discussed in Thread: AMC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1200-Q1 工具与软件:
我设计了两个 HV 监控 模块,用于输入(LV : 400V)和输出电压(HV : 800V)监控非隔离 HV DCDC 转换器使用此 IC 最大1250V(两个 IC 通用 电源轨 VDD_5V_ISO,共 GND ),当我们在高压 侧施加电压和 LV 浮动时,由于集成二极管和共电源,我观察到一些电流路径被创建,导致 LV 侧电容器充电,导致 LV 侧电压 我想知道集成二极管的电气参数(正向电流额定值、反向漏电流等),是否有 IC 损坏的可能性,我附上了 这种情况的图片,可以清楚地看到我是如何通过 LV 电容器获得一些电压(约8V )