This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:回流后的热应力

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, NA555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1442793/lm2903b-thermal-stress-after-reflow

器件型号:LM2903B
Thread 中讨论的其他器件: NA555

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望了解回流焊过程后的热应力。

它们在回流后进行组装过程、在组装过程中、约230度的热量将在30秒内产生。

LM2903B 是否可以承受如此大的热应力? (回流后30秒内230度)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:  

    我正在就此主题与专家进行联系、他们会在回复时给您回复。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的支持。

    (我认为 NA555将由另一位专家提供支持、但您也支持它。)

    如果有上述问题的更新、请告知我。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    这些器件位于不同的产品线上、因此通常这些器件由单独的团队进行管理、因此最好询问这两种产品。  

    MSL 等级和回流焊曲线

    回流焊过程从本文档的第3节开始。 如果这是峰值温度、30秒内保持230度的温度是可以接受的、在这个区域最多只需停留30秒。  

    本文档详细介绍了预热、浸泡、回流焊和冷却区的回流焊曲线。

    如有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭主题、如果需要进一步帮助、请重新打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    很抱歉这么晚才回复。

    我已经检查了您链接的文档。

    我想知道的是、30秒的另一个230度的加热将在回流过程"之后"进行。

    这意味着会产生2倍以上200度的热量。 我想知道、这2次的热量可以用于器件、

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡斯

    感谢您的发帖。  我们正在假期休息、我们将在周一返回时查看您的帖子。  很抱歉我们的延迟响应。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    回流焊波是浸焊还是红外波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的支持。

    不可以、波浸焊接和红外也不可以。

    使用塑料模具固定 PCB 组件只是一个过程。 在这一过程中,需要230度的热量来少量熔化塑料模具。

    请检查此问题。 谢谢!

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    这些封装经认证可实现三个回流焊。

    因此、两个不应该是问题。 只需将温度保持在上述回流焊应用手册中所示的参数范围内即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的支持。

    您能否确认所有封装都通过了三个回流焊的认证?

    因为我发布了其他设备的同一问题的另一个线程;

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1442792/na555-thermal-stress-after-reflow

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    三是包装人员的回应。

    在上述应用手册第5页的"无铅焊接的客户电路板组装回流焊曲线"下、最后一段规定:

    IC 封装根据 J-STD-020进行分类、可承受三种回流循环。"

    因此、应用手册和口头响应似乎表明了三个...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的支持。

    我将与客户讨论此问题、如果我有更多问题、请发布另一个主题。

    此致、

    蔡斯