This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:负电源电压(V-)、是否不能接地?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR305, XTR111, TINA-TI, LT1054, TPS60403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1445227/xtr305-negative-supply-voltage-v--can-it-not-be-connected-to-ground

器件型号:XTR305
Thread 中讨论的其他器件: XTR111TINA-TILT1054TPS60403

工具与软件:

您好!

我最近决定探讨如何使用 XTR305作为 XTR111的替代方案、以减少外部组件的使用。 我已在 TINA-TI 中运行一些仿真、如果负电源电压不低于-3V、则电流输出不按预期工作。 我最初以为只能通过 GND 到 V-和5V 到 V+来驱动它、给人留下这种印象的原因是 XTR305数据表(第29页)中的段落:

当写入...designed 以连接5V 或3V 电源..."时 通过使用 GND 和5V 电压为元件供电、可以直接得出结论。

但是、组件不喜欢此想法:

如果我将-5V 连接到 V-、它会更加快乐:

该电路的目标是将 0-2V 转换为0 -20 mA。 2V 输入电压斜坡通过1K 欧姆的设置电阻缩放到0 - 20 mA。  

与第29页上的电源电压信息相反、今天我在第22页上发现了另一条建议:

我认为数据表上存在冲突信息。  

下面是我向 TI 支持团队以及此论坛经验丰富的成员提出的问题:
-是否完全有办法使用良好的旧5V 和接地电源来操作此 IC?
-如果不可能,您是否能够推荐一个能够提供必要电源电压的组件,该组件的输入为5V DC。

非常感谢您的支持!

Ersin Ozturk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ersin:

    下面我来回答您的两个问题:  

    是否完全可以使用旧款好的5V 和接地电源来操作此 IC?

    否 您需要在 V-上具有负电源电压才能使系统运行。  您不是最先要问这个问题的人: XTR300:XTR300的单电源。  

    如果无法做到、您是否能够推荐一个能够提供必要电源电压的组件、该组件的输入电压为5伏直流电。

    实际上、链接的 E2E 主题可能也是您正在寻找的组件。  LT1054可以生成您需要的负电源电压。  

    请告诉我这是否解答了您的问题。

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的确认。 那么我很可能会使用不需要任何双极电容器的 TPS60403电压逆变器。

    此致、

    Ersin