This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858DSGEVM:我购买的产品不能正常使用

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858DSGEVM, TDC7201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1446028/opa858dsgevm-the-product-i-purchased-doesn-t-work

器件型号:OPA858DSGEVM
主题中讨论的其他器件: TDC7201

工具与软件:

尊敬的 TI:

我最近购买了 OPA858DSGEVM、并想将其与 TDC7201配合使用来进行激光测距实验、但发生了一些问题。 我的 APD 的输出如第一张图片所示。 使用1064nm 波束、最大输出电平达到1.48V。 我请参阅数据表和用户手册。 当我使用单个电源输入时、VCC 使用5V、而 VEE 接地、输出仅超过200mV。 当使用双电源 VCC3V 和 VEE0.8V 时、输出仅为320mv。 这不符合它可以同相放大7次的原理。 我购买的产品有什么问题吗? 我在论坛中阅读了有关 OPA858DSGEVM 的所有博文 VCC、并尝试了 OPA+2.5V、OPA-2.5V、VEE 但它仍然没有帮助。 希望这位工程师看完后可以给我回复。 谢谢你。 我的项目非常紧迫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想通过几个调试步骤来查看我们是否能找到问题。 我想强调的是、在预期输入信号约为1.48V 时、输出将会饱和、因为器件增益为7V/V 不过、尽管担心输出过饱和、但似乎确实有问题。 最好后退一步、尝试以其标称配置打开该器件、并确认其正确打开。 您是否能够将器件设置为+/-2.5V 电源并移除输入和输出连接? 我将确认器件的 IQ、以确保它不会损坏。 您应该会看到20.5mA 以+/-2.5V 配置提供给器件。

    此致、

    Ignacio