This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL103WB:延迟功能

Guru**** 2768075 points

Other Parts Discussed in Thread: TL103WB, TL103WA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1446958/tl103wb-delay-function

器件型号:TL103WB
Thread 中讨论的其他器件:TL103WA

工具与软件:

尊敬的 E2E:

1、我对​​R52电阻的想法是要做一个延迟的动作,所以我要放大电阻。
2.当 R52电阻值为180K 时,两端电压之间会有2mV 的电压差,导致故障。 如果电阻值更改为10K、则不会存在电压差。 问题是什么?
3.如果这个问题不能解决,我能做什么来延迟这个功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运算放大器的典型输入偏置电流为15nA。 当流经180 kΩ 时、确实会导致2.7mV 的压降。

    U5的用途是什么? 这看起来是一个与数据表中显示的相似的恒定电压/恒定电流电路、但是你不需要第二个基准。

    您想延迟什么函数? 它似乎与电流限制有关、但您想在上电期间升高或降低该限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock:

    如 Clemens 指出的、请告诉我们更多有关该赛道的信息。 我甚至未  在原理图中见到 TL103WB 运算放大器。 UM601是电压和电流控制器(UTC 产品?)。

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UM603A 是 TL103WA 的克隆产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    客户使用了我们的 TL103WB 作为第二来源、但解决此问题后、它将是第一个来源、因此请帮助进行检查。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UM603A 的输入偏置电流较差(20nA)、因此这两个器件的行为方式不会完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock:  

    您能否将  UM603A 替换为 TL103WA 运算放大器、首先向我们提供反馈?

    此外、我需要知道您的延迟要求有多长。 有许多技术可以增加电路中的上电延迟、例如软启动、RC 定时延迟、电流限制延迟等。  

    我们一般不支持竞争对手的产品。 我不知道 TL103WA 有克隆,直到克莱门斯指出。 原始的电路原理图零件符号模糊。  

    此致!

    Raymond