This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3603:需要帮助来计算迟滞电阻器值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, TLV3603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1445605/tlv3603-need-help-to-calculate-resistor-value-for-hysteresis

器件型号:TLV3603
主题中讨论的其他器件:INA333

工具与软件:

您好!

以下主题将向您提供有关比较器输入的详细信息:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1445400/ina333-need-help-in-hardware-design-guidelines-for-microvolt-v-signals

请帮助我确定迟滞电阻器值。

谢谢!

Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    我不确定您的应用是什么以及需要多少迟滞。

    信号看起来是什么样子的? 它真的将位于紫外线范围内吗?

    在您所链接的帖子中、您正在使用 INA333将电压信号线性调高。 比较器将输出数字高电平或低电平、具体取决于输入信号是否越过反相/同相输入的基准。 这是您想要的输出行为吗?

    TLV3603具有以下迟滞电压与迟滞电阻器关系图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIU、您好!

    非常感谢您的答复。

    我不确定您的应用程序是什么

    我希望实现机械旋转的微小变化。

    您要查找的迟滞量。

    您能否根据我的申请提供建议?

    信号看起来像什么样子? 它是否将真正处于 UV 范围内?

    有  

    在您已链接的帖子中、您使用的是 INA333线性调高电压信号。 比较器将输出数字高电平或低电平、具体取决于输入信号是否越过反相/同相输入的基准。 这是您想要的输出行为吗?[/QUOT]

    是的、INA333的放大输出将是 TLV3603的输入。

    谢谢!

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    迟滞的目的是减轻由于噪声和/或干扰而导致的不必要的输出切换。 很难一目了然地判断需要多少数据、具体取决于输入信号速度、输入信号振幅以及系统噪声/干扰振幅等因素。 您可以使用用于迟滞电阻器的焊盘创建 PCB、然后在最终需要更高或更低的迟滞时交换电阻器。 您可以从~5mV 到10mV 的迟滞(400kΩ 到500kΩ)开始、然后在观察到输出出现任何不必要的开关(抖动)时根据需要更改该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIU、您好!

    感谢您提供建议和意见。

    谢谢!

    Gaurav