工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 PGA870并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
(1)我正在考虑将 DVGA PGA870用作 AD 转换器(ADC3223IRGZR)的前级放大器。 我可以使用它吗?
直流输入没有基准电路、但我能否在直流没有任何问题的情况下使用它?
请您提供一个电路示例。
(2)在数据表的第18页(单端到差分运行)中、它说:
如果单端信号源要与器件直流耦合、其电压摆幅应以1/2 Vs 基准 VMID1为中心。 如果输入直流电压高于1/2 Vs 的0.2V、则可能会导致失真增加和性能下降。 PGA870的非驱动输入引脚应通过电容器交流耦合至接地。 在该配置中、PGA870放大直流耦合输入信号和中间电源基准之间的差值。 "
这是否意味着在直流耦合时、输入电压在 VCM 附近限制为±0.2V?
——
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi