This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA870:直流耦合时、输入电压是否限制在 VCM 附近±0.2V?

Guru**** 2505335 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1443974/pga870-does-the-input-voltage-is-limited-to-0-2v-around-vcm-when-dc-coupled

器件型号:PGA870

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 PGA870并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

(1)我正在考虑将 DVGA PGA870用作 AD 转换器(ADC3223IRGZR)的前级放大器。 我可以使用它吗?

直流输入没有基准电路、但我能否在直流没有任何问题的情况下使用它?

请您提供一个电路示例。

(2)在数据表的第18页(单端到差分运行)中、它说:

如果单端信号源要与器件直流耦合、其电压摆幅应以1/2 Vs 基准 VMID1为中心。 如果输入直流电压高于1/2 Vs 的0.2V、则可能会导致失真增加和性能下降。 PGA870的非驱动输入引脚应通过电容器交流耦合至接地。 在该配置中、PGA870放大直流耦合输入信号和中间电源基准之间的差值。 "

这是否意味着在直流耦合时、输入电压在 VCM 附近限制为±0.2V?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inoue-San、您好!

    请在此处查找您的问题的答案:

    1) PGA870可用作差分 ADC 驱动器;该器件专为在驱动 ADC 输入级时实现低失真而设计。  请参阅下图、并参阅 PGA870数据表第20页开始的讨论、获取有关使用 PGA870驱动 ADC 的指导信息:

    2)此语句是指输入信号的直流电压在1/2 Vs 基准的+/- 0.2V 范围内。  这只是对直流信号基准的限制、而不是信号的交流分量。  当使用5V 单电源运行时、1/2Vs 基准将为2.5V。  有效的输入信号应为具有直流失调电压(或基准电压为2.5V)的2Vpk-pk 正弦波;交流正弦信号在1.5V 和3.5V 之间摆动、但信号的直流分量在中间电压(2.5V)的+/-0.2V 范围内。

    除非用直流(稳态)信号驱动 PGA870、否则输入信号的交流分量不限于来自1/2 Vs +/-0.2V。  该限制的存在是为了更大限度地减少失真、并使输入信号的直流分量接近1/2 Vs 基准。   

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的答复。

    (1)我将 让我的客户参考数据表。

    (2)我理解。 我将与客户分享。  

    [报价 userid="409192" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1443974/pga870-does-the-input-voltage-is-limited-to-0-2v-around-vcm-when-dc-coupled/5537909 #5537909"]此语句是指输入信号的直流电压位于1/2 Vs 基准的+/- 0.2V 范围内。  这只是对直流信号基准的限制、而不是信号的交流分量。  当使用5V 单电源运行时、1/2Vs 基准将为2.5V。  有效的输入信号应为具有直流失调电压(或基准电压为2.5V)的2Vpk-pk 正弦波;交流正弦信号在1.5V 和3.5V 之间摆动、但信号的直流分量在中位电压(2.5V)的+/-0.2V 范围内。[/报价]

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    客户还有一个问题。

    您能提供建议吗?

    ——

    [报价 userid="409192" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1443974/pga870-does-the-input-voltage-is-limited-to-0-2v-around-vcm-when-dc-coupled/5537909 #5537909"]2)此语句是指输入信号的直流电压位于1/2 Vs 基准的+/- 0.2V 范围内。  这只是对直流信号基准的限制、而不是信号的交流分量。  当使用5V 单电源运行时、1/2Vs 基准将为2.5V。  有效的输入信号应为具有直流失调电压(或基准电压为2.5V)的2Vpk-pk 正弦波;交流正弦信号在1.5V 和3.5V 之间摆动、但信号的直流分量在中位电压(2.5V)的+/-0.2V 范围内。[/报价]

    如果中点电压保持在2.5V、 即使输入2Vpk-pk 直流信号也会正常工作、例如+端子输入3.5V 电压、-端子输入1.5V 电压、 是否正确?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inoue-San、您好!

    您的理解是正确的、共模电压需要处于或接近1/2 Vs、但交流或直流信号电压电平可以如上所述。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的答复。

    我理解。

    我将与客户分享答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi