This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:TL072 MCU 写入问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1447344/tl072-tl072-mcu-written-issue

器件型号:TL072

工具与软件:

尊敬的 E2E:

客户更改为新的 PCN 器件、发现无法写入 MCU。

请检查波形。 是否还有任何其他可以修改的内容? 谢谢。

FEBK 正常

FEBK 失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保证的数据表限值未更改、但新器件在超出范围电压下的行为可能有所不同。

    输入和输出引脚处的电压是多少(1/2/3、5/6/7)? 哪些是新旧的区别?

    我在原理图中没有看到任何直流反馈。 如果您将此器件用作比较器、请注意、新器件的特定输出电平未定义、并且较宽(接近 VCC +和 VCC−)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock:

    请回答 Clemens 问题– 输入和输出引脚的电压是多少(1/2/3、5/6/7)?  哪些是新旧的区别?

    由于最近的工艺变化、当运算放大器用作比较器时、运算放大器的输出行为可能已经在非线性运行(与 PCN 修订版前相比)中发生了变化。 TL072的线性和数据表性能保持不变、但非线性运行可能有所不同(因为当运算放大器用作比较器时、指定的输出电平可能未定义)。  

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20220615003_20220616135610237.pdf

    https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/TL072CPWR?qs=st7IWvlL5%2FgwRZK%252BIBx0Gw%3D%3D

    除了测量输入/输出电压、您可能会替换已知的运算放大器并替换最新版本。 如果 Vout 的电压反向、这可能是根本原因。  

    如果 Vin+>Vin-、Vout 应变为高电平或达到 Vcc。  

    由于工艺变更和未定义的 Vout 状态:后 PCN 运算放大器的行为可能如下:

    如果 Vin+>Vin-、Vout 将变为低电平或 Vee 或 GND。  

    请确认这是您电路中最新 TL072C 运算放大器的非线性输出行为。 请告知我们。  

    此致!

    Raymond