This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321:LM321LVIDCKR 问题

Guru**** 2612195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM321, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1448326/lm321-lm321lvidckr-issue

器件型号:LM321
Thread 中讨论的其他器件: TLV9001

工具与软件:

您好!

我将使用 LM321作为电压跟随器来读取主总线电压(范围为40V 到55V)。

当我将主电压增加到~52V 以上时、就会出现这个问题。 此时、输出在3.3V 时饱和、并且不再变化。

例如、在52V 时、输入电压(分压器之后)为2.73V、如果我进一步将其增加到2.8V、输出会保持在3.3V。

我想知道我是否遗漏了某些内容或存在误解。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gholam:

    [报价 userid="46691" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1448326/lm321-lm321lvidckr-issue "]例如、在52V 时、输入电压(分压器后)为2.73V、如果我进一步将电压提高到2.8V、输出将停留在3.3V。

    该仿真是一种线性行为模型。 当超出运算放大器的输入 Vcm 时、Spice 模型无法计算。 因此它将停留在默认值。 我认为这就是正在发生的事情。 当运算放大器在非线性范围内运行时、TINA 和其他仿真器的行为可能会略有不同。  此外、LM321 Spice 模型是旧的。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要允许高达3.3V 的输入电压、请使用具有轨到轨输入的运算放大器、例如 TLV9001‍IDCKR。