This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190-Q1:用于步进电机失速检测

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1448168/ina190-q1-used-for-stepper-motor-stall-detection

器件型号:INA190-Q1
Thread 中讨论的其他器件:INA190

工具与软件:

团队成员、您好!

客户希望使用电流放大器进行步进电机失速检测、失速 电流约为30mA / 5ms、波形为下图中的红圈表示:

INA190是否可用于应用? 或者你有更好的建议? 谢谢!

 每个网格的20mA

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    INA190的压摆率为0.3V/μ s、µs 您的压摆率低得多(为0.000006A/μ s)、那么 INA190将适用于该 µs。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV