This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:TIDA-00528:分压器比率选择和 PCB 审核

Guru**** 2613025 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1448105/ina226-tida-00528-voltage-divider-ratio-selection-and-pcb-review

器件型号:INA226

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们当时正在为200V 系统设计 VI 监控器、并发现了该参考设计。 我对此有一些疑问:

"INA226还可以检测小于36V 的总线电压。此处使用的总线电压为400V、因此采用了分压器将高压总线电压降至 INA226共模范围内。 在本例中、比率为 64 选择、因此可以相应地调节总线电压 LSB 以获得实际总线电压读数。 这种情况下可以使用修改后的80mV LSB。 通过为分压器选择精密电阻器、可保持总线测量精度。 "

1.我想了解这里的数学,你是如何选择一个值" 64英寸 .
2. 您为什么没有将400V 映射到可用的36V 满量程读数并即时降落在6.25V 的值上?  这不会降低读取此处电压的分辨率吗? (12mV 与80mV)  

我想做元件选择、因此想澄清这些疑问。

另外,请帮助我与审查 scehmatic 和 PCB。 将在私人聊天中共享文件。

谢谢。此致、
Noel Binny Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    在设计指南中、我觉得他们好像选择了64、这样换算系数是2的幂。 这样、他们就可以仅仅移动数据、从而更容易地进行后处理。 只要电压不受瞬态二极管的影响、您可以随意使用适合您的任何比例因子。  

    是的、我可以帮助您进行原理图/PCB 审核。 我已经给您发送了一条私人消息、以便开始使用。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    已在 pvt. 聊天。 请看一下。

    谢谢。 此致、
    Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel、

    好的、谢谢。 我将查看这些文件并把我的注释放在该线程上。

    此致、

    Mitch