工具与软件:
大家好、团队成员:
我们当时正在为200V 系统设计 VI 监控器、并发现了该参考设计。 我对此有一些疑问:
"INA226还可以检测小于36V 的总线电压。此处使用的总线电压为400V、因此采用了分压器将高压总线电压降至 INA226共模范围内。 在本例中、比率为 64 选择、因此可以相应地调节总线电压 LSB 以获得实际总线电压读数。 这种情况下可以使用修改后的80mV LSB。 通过为分压器选择精密电阻器、可保持总线测量精度。 "
1.我想了解这里的数学,你是如何选择一个值" 64英寸 .
2. 您为什么没有将400V 映射到可用的36V 满量程读数并即时降落在6.25V 的值上? 这不会降低读取此处电压的分辨率吗? (12mV 与80mV)
我想做元件选择、因此想澄清这些疑问。
另外,请帮助我与审查 scehmatic 和 PCB。 将在私人聊天中共享文件。
谢谢。此致、
Noel Binny Abraham