This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA185:在 V+和 V-上施加电压时安全、但没有 Vs?

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: INA185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1448505/ina185-safe-when-voltage-applied-at-v-and-v--but-no-vs

器件型号:INA185

工具与软件:

您好!  

您能否确认、在 V+和 V-引脚连接到有源12V 电源轨上的分流器 R 的情况下 INA185是安全的、
但此器件的 Vs 轨未通电、是否为0V?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许这一点。

    有关输入漏电流、请参阅图5-21。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerry:

    克莱门斯是正确的。 INA185将发挥作用 不会 如果没有 Vs、并且 V+和 V-引脚仍连接到带电导线、则会损坏;您可以这样做。 这是 Clemens 提到的关于泄漏电流的图。  

    此致!

    Holly